arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
회사 June 2026

SCHUNK와 Bosch는 휴머노이드 로봇 손 개발을 위한 협력에 착수했습니다.

SCHUNK SE & Co. KG는 Bosch Robotics GmbH와 새로운 개발 협력 계약을 체결합니다. 공동 목표는 다양한 휴머노이드 로봇 시스템에 통합될 수 있는 산업용 휴머노이드 로봇 손을 개발하는 것입니다. 이 프로젝트에는 다양한 산업 분야의 요구 사항이 통합되어 제조 및 물류 분야에서 새로운 응용 프로그램을 개발할 수 있는 기반을 마련합니다.
SCHUNK와 Bosch 간 개발 협력 착수 SCHUNK와 Bosch 간의 개발 협력을 위한 시작: 계약 체결식에 참석한 Jurgen Müller(Robert Bosch Robotics GmbH CEO), Stefan Waschul 박사(Robert Bosch GmbH 차량 모션 부문 이사회 멤버 제조), Timo Gessmann(SCHUNK CTO) 및 Falk Bäurle(SCHUNK COO/CFO).

생산성 향상에 대한 압력 증가, 제품 수명 주기 단축, 숙련된 인력 부족 심화는 새로운 작업에 신속하게 적용할 수 있는 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 요구사항이 빈번하게 변경되는 환경에서 유망한 접근 방식으로 여겨집니다. 로봇 손은 유연한 최종 작동기로서 핵심적인 역할을 합니다. 생산 및 물류 분야의 많은 작업은 매우 다양한 물체, 모양 및 재질을 다루는 것을 포함하는데, 기존의 그리퍼는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 한계가 있는 경우가 많습니다. 이러한 배경에서 SCHUNK SE & Co. KG와 Robert Bosch Robotics GmbH는 공식적인 개발 협력을 통해 각자의 전문성을 결합하고 있습니다. 목표는 양사의 경험을 활용하고 실제 산업 현장에서 솔루션을 검증하는 것입니다.

핸드 플랫폼의 상호 보완적인 강점

글로벌 기술 기업인 Bosch는 이번 협력에 기계 및 정밀 공학, 전자공학, 인공지능 및 소프트웨어 개발 분야의 전문 지식을 제공합니다. 이는 규모 확장 및 산업화 경험과 폭넓은 산업 전문 지식으로 보완되어 구체적인 요구 사항을 개발 프로세스 초기 단계에 통합할 수 있도록 합니다. SCHUNK는 유연한 그립 및 자동화 기술 분야의 전문 지식과 약 20년간의 휴머노이드 손 개발 경험을 제공합니다. 공동의 목표는 모든 유형의 휴머노이드 로봇에 유연하게 사용할 수 있는 산업용 손을 개발하는 것입니다.

"Bosch와의 협력을 통해 기술 전문성과 산업 경험을 겸비하고 로봇 손 개발 분야에서 폭넓은 포트폴리오를 보유한 강력한 글로벌 개발 파트너를 확보하게 되었습니다."라고 SCHUNK의 CTO인 Timo Gessmann은 말했습니다.

"SCHUNK와의 협력을 통해 우리는 오랜 역사를 자랑하는 두 독일 산업 기업의 강점을 결합하여 미래 기술을 개발할 것입니다. 로봇 손은 기존의 집게 시스템보다 더 정밀한 조작을 가능하게 함으로써 생산 분야에서 휴머노이드 로봇 기술을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 공동 개발 협력을 통해 개발된 이 로봇 손은 생산, 조립, 물류 및 내부 서비스 프로세스를 포함한 광범위한 산업 분야에 활용될 잠재력을 가지고 있습니다."라고 Robert Bosch GmbH의 CTO인 Mathias Pillin은 덧붙였습니다.

파트너십 쇼케이스를 통한 잠재력의 구체화

파트너십 쇼케이스를 통한 잠재력의 구체화 인간형 로봇이 선반에서 음료를 꺼내 카운터 위에 놓습니다. Bosch ConnectedWorld 2026에서 선보인 시연은 구체적인 작업 과정에서 휴머노이드 시스템의 핵심 기능을 보여줍니다.

Bosch ConnectedWorld 2026(2026년 6월 10일~11일, 베를린)에서는 협력 파트너십을 통해 혁신적인 로봇 애플리케이션을 단기간에 구현하는 방법을 시연했습니다. 시연자는 휴머노이드 시스템의 핵심 기능인 환경 인지, 물체 잡기 및 조작, 그리고 완전한 프로세스 실행을 시연했습니다. SCHUNK의 인간형 로봇 손과 휴머노이드 로봇을 결합함으로써 고성능 로봇 시스템, 지능형 그립 솔루션 및 고급 소프트웨어가 어떻게 완벽하게 통합되어 산업 현장에 적용될 수 있는지 명확히 알 수 있습니다. 이 사례는 휴머노이드 로봇을 개발 단계에서 견고한 산업 응용 분야로 이전하는 데 있어 강력한 파트너십이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.