arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
공작물 클램핑 기술 11월 2023

수동 또는 완전 자동화된 빠른 죠 변경 - 도구가 전혀 필요 없음

SCHUNK의 자동화 향상: TANDEM BWA 클램핑 포스 블록을 사용하면 작은 배치 크기로 다양한 공작물을 완전 자동으로 클램핑할 수 있습니다. 최신 클램핑 포스 블록 세대의 척 죠는 로봇으로 유연하게 변경할 수 있습니다. 이것은 특히 여러 애플리케이션 및 툼스톤 설정 시간을 크게 단축시킵니다.
SCHUNK TANDEM3 퀵 죠 체인지 시스템 새로운 TANDEM BWA 클램핑 포스 블록을 사용하면 로봇이 클램핑 포스 블록의 척 죠를 자동으로 변경합니다.

많은 선진국에서는 노동 시장이 더 이상 숙련된 인력에 대한 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 또한 많은 산업에서 보다 생산적인 제조 운영을 요구하는 경쟁의 압박에 직면해 있습니다. 두 가지 트렌드 모두 자동화된 프로세스가 점점 더 중요해지고 있으며, 기업들은 조만간 자동화된 프로세스를 도입해야 한다는 것을 의미합니다. 애플리케이션 전문업체인 SCHUNK는 자율 가공 공정의 가능성을 확장하기 위해 적합한 모듈을 개발했습니다. 새로운 퀵 죠 체인지 시스템 BWA를 사용하면 이제 TANDEM 클램핑 포스 블록의 척 죠를 로봇을 통해 수동으로 또는 완전 자동으로 변경할 수 있습니다. 향후 이 시스템은 100, 140, 160, 250 사이즈의 공압 및 유압식 2죠 및 3죠 클램핑 포스 블록에 표준으로 제공될 예정입니다.

배치 크기 변경 시 빠른 응답 시간

클램핑 디바이스에 포함된 퀵 죠 체인지 척은 도구를 사용하지 않고도 몇 초 만에 자동으로 교체될 수 있습니다. SCHUNK는 경험이 풍부한 풀 레인지 공급업체로서, 자동 배치에 적합한 PGN-plus-P 공압 병행 그리퍼도 함께 제공합니다. 그리퍼 핑거에는 스프링이 장착된 특수 고정 부품이 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 상부 죠를 자동으로 잠금 해제하고 집어 올려서 꼭 맞게 다시 삽입할 수 있습니다. 따라서 이 애플리케이션은 언제든지 새로운 클램핑 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. 퀵 죠 체인지 시스템 TANDEM을 사용하면 기존 죠 교체에 비해 5배 빠른 수동 교체도 가능합니다.

SCHUNK TANDEM3 퀵 죠 체인지 시스템 클램핑 디바이스에 포함된 퀵 죠 체인지 척은 도구를 사용하지 않고도 몇 초 만에 자동으로 교체될 수 있습니다.

기본적으로 통합된 모니터링

자동화 측면에서 클램핑 디바이스에 표준으로 통합된 모니터링 옵션은 특히 미래에도 호환될 것입니다. 기본 죠 위치 "열림" 및 "닫힘"에 대한 특허받은 동적 압력 모니터링뿐만 아니라 척 죠로의 압축 공기 전달 모니터링이 이미 통합되어 있습니다. 이러한 방식으로 공작물 접촉 제어 또는 클램핑 표면 청소를 고객이 수행할 수 있습니다.
모든 TANDEM 클램핑 포스 블록의 공통점은 컴팩트한 디자인으로 일관되게 높은 클램핑 포스를 제공하고 좁은 공간에서도 5면 기계가공 시 최적의 접근성을 제공한다는 점입니다. 최고의 유연성과 짧은 응답 시간으로 모든 산업에서 경쟁력을 향상시켜주는 클램핑 포스 블록과 척 죠 외에도 로봇의 핸들링 구성 요소는 자동화된 공정 시퀀스에 필수적인 요소입니다. SCHUNK는 다양한 툴홀딩과 워크홀딩, 그립핑 기술 및 자동화 부품으로 구성된 포트폴리오를 완벽하게 적합하도록 제공하여 원천으로부터의 응용 프로그램 솔루션을 제공합니다.