arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Carregamento e descarregamento automatizados da máquina

Aumento da variância, diminuição do tamanho dos lotes, demanda flutuante, bem como aumento da pressão competitiva global são, além de tópicos como escassez de habilidades devido à mudança demográfica, mas também a otimização contínua do processo com a ajuda das tecnologias atuais, apenas algumas razões pelas quais os empreendedores precisam pensar cada vez mais sobre o carregamento e a expedição automatizados de máquinas-ferramentas. ​A SCHUNK é a parceira certa para aumentar a produtividade da sua máquina-ferramenta. Com nosso amplo portfólio de produtos e compreensão de processos, possibilitamos diferentes maneiras de automatizar sua máquina-ferramenta.​ Há seis tipos diferentes de automação para escolher, dependendo da peça, tamanho do lote, processo de fabricação e máquina.

Apoiamos você desde o início e garantimos que você compreenda os fundamentos da manutenção automatizada de máquinas e que possa utilizá-la da melhor maneira possível. Quais são as opções disponíveis? Qual solução é mais adequada ao seu processo de fabricação? E quais são as vantagens de cada abordagem? Juntos, encontraremos o tipo certo de automação para o seu processo

O tipo de automação certo para o seu processo

Lean Automation

Automação de morsa

Automação de peças

Automação de paletes

Automação de peças e paletes

Sistema de Manufatura Flexível

Lean Automation

A Lean Automation descreve um método flexível e acessível de carregamento automatizado de máquinas, usando funções já disponíveis da máquina-ferramenta de forma inteligente. A bandeja de peças brutas e acabadas está localizada dentro da área de trajeto da máquina. Com a ajuda de uma garra com interface do fuso, o manuseio da peça pode ocorrer dentro da área de trabalho da máquina. Uma estação de fixação facilita a troca manual de peças brutas e acabadas, bem como dispositivos de fixação.

Vantagens da Lean Automation:

  • Baixos custos de aquisição.
  • Nenhum conhecimento adicional necessário para operação.
  • Não espaço adicional necessário na frente da máquina.
  • O trabalho duplo é facilmente possível.

Automação de morsa

No campo da automação de morsas, morsas especialmente projetadas são armazenadas em um rack de armazenamento por meio de pinos de armazenamento. O carregamento e descarregamento ou a refixação para usinagem do sexto lado podem ocorrer tanto fora quanto dentro do rack de armazenamento. Um robô coloca as morsas em uma estação de fixação de aplicação especialmente projetada na máquina-ferramenta usando garras especiais. Após a usinagem, a morsa e a peça são removidas da máquina e colocadas no suporte de armazenamento.

Vantagens da automação de morsas:

  • Baixos custos de investimento
  • Confiabilidade muito alta
  • Baixa complexidade
  • Aumento na eficiência

Automação de peças

Na automação de peças, as peças brutas são retiradas de uma unidade de armazenamento externa e carregadas no dispositivo de fixação da máquina-ferramenta com a ajuda de um dispositivo de manuseio. Após a usinagem, a peça acabada e semiacabada pode ser removida do dispositivo de fixação e armazenada na unidade de armazenamento.

Vantagens da automação de peças:

  • Podem ser alcançados longos períodos de funcionamento de máquinas não tripuladas.
  • Tempos rápidos de carregamento e descarregamento graças à automação perfeitamente adaptada à peça e ao processo.
  • Ideal para etapas de processo interligadas.
  • Também pode ser usada em condições ambientais desfavoráveis.

Automação de paletes

Na automação de paletes, as peças são preparadas fora da máquina, no dispositivo de fixação. Ele fica localizado em um palete, e o palete completo (incluindo o dispositivo de fixação e a peça fixada) é então carregado na estação de fixação na máquina-ferramenta. O palete completo, com a peça, é removido da máquina após a usinagem. As peças são carregadas e descarregadas do dispositivo de fixação fora da máquina, algo que pode ser feito manual ou automaticamente.

Vantagens da automação de paletes:

  • Diferentes conceitos de fixação podem ser implementados, também adequados para pequenas séries.
  • Permite fixação de peças complexas.
  • Também adequado para automação de peças pesadas.
  • Para operações de usinagem com altos requisitos de precisão da situação de fixação.

Automação de peças e paletes

O R-C2 é um exemplo de solução de automação que combina recursos de automação de peças e paletes. A peça, que está no rack de armazenamento, é agarrada com o R-C2 e fixada ao mesmo tempo. O bloco de força de contato, com a peça fixada, é então carregado no sistema de troca rápida de paletes da máquina como um palete. Após a usinagem, o R-C2, com a peça fixada, é removido da máquina. A peça pode agora ser preparada novamente, fixada e carregada para processar o segundo lado. Após a produção, o R-C2, com a peça, é removido novamente e a peça usinada é posicionada.

Vantagens da automação de peças e paletes:

  • Alto nível de flexibilidade.
  • Menos esforço de configuração.
  • Usinagem de 6 lados sem intervenção manual, mantendo alta precisão.

Automação de peças com o R-C2

Sistema de Manufatura Flexível (FFS/FMS)

Sistemas de manufatura flexíveis são sistemas de várias máquinas para usinagem de peças. As máquinas-ferramentas individuais são conectadas umas às outras por meio de um sistema de transporte e armazenamento conectado para permitir um fluxo de material automatizado. Além das máquinas-ferramentas, há estações de transferência correspondentes, onde as peças brutas são preparadas, os dispositivos de fixação são carregados e descarregados, e as peças acabadas são depositadas.

Vantagens dos sistemas de manufatura flexíveis:

  • Utilização perfeita da máquina, aumento do tempo de funcionamento do fuso.
  • Grande número de espaços disponíveis para armazenamento de paletes.
  • Organização e logística perfeitas da produção por meio de estoque de peças brutas, dispositivos de fixação e ferramentas​.
  • Alta flexibilidade na seleção da sequência de produção.

SAT-KSF3 100 12V 400 x 400

SAT-KSF3 100 12V 400 x 400

Cubi con dispositivi di serraggio
ID 471550
Tempo di consegna su richiesta
SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSC-D 125-390 4V 400 x 400

Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1352155
Tempo di consegna su richiesta
VAT3-AE 400

VAT3-AE 400

Cubi VERO-S
ID 1334353
Tempo di consegna su richiesta

Sua parceira neutra para carregamento automatizado da máquina

Na SCHUNK, somos especializados em tecnologia de garras, tecnologia de automação e tecnologia de fixação de ferramentas. Componentes sofisticados e de alta qualidade que são usados no seu ambiente de máquinas-ferramentas. Graças a essa experiência, sabemos o que é importante quando se trata de carregamento automatizado da máquina. Independentemente dos tipos de robôs e das máquinas-ferramentas, podemos fornecer aconselhamento neutro e selecionar em conjunto o tipo certo de automação para a sua aplicação. Se você não implementar o planejamento e o comissionamento sozinho, um integrador de sistemas ou o fabricante da máquina poderá ser chamado.

Entre em contato com seu representante da SCHUNK agora mesmo.

Ilustração de Machine Tending SCHUNK