arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Entreprise

SCHUNK ouvre des CoLabs en Pologne et en Espagne

SCHUNK continue à développer l'expertise en automatisation de ses filiales en Espagne et en Pologne avec de nouveaux centres d'application robotique. Ici, le pionnier technologique met en œuvre les étapes d'automatisation de ses clients de manière individuelle et réaliste, pour un démarrage sans risque et des processus de production plus efficaces.
CoLab - Espagne Ouverture du SCHUNK CoLab à Eibar, en Espagne : en collaboration avec des partenaires robotiques de premier plan tels qu'ABB, KUKA et Universal Robots, SCHUNK établit de nouvelles normes en matière de solutions d'automatisation sur site.

L'automatisation est un facteur décisif pour rester compétitif et produire efficacement. Dans ses centres d'application robotique, SCHUNK assiste ses clients dans leurs tâches et élabore avec eux des recommandations validées pour accroître leur productivité. Avec de nouveaux sites à Katowice (Pologne) et Gipuzkoa (Espagne), SCHUNK étend désormais son réseau à un total de 15 CoLabs dans le monde entier. En Pologne, l'ébavurage robotisé a été l'un des points forts de l'inauguration du 11 décembre 2024. Ici, de nombreuses étapes de traitement peuvent être automatisées, ce qui accroît l'efficacité et atténue en même temps la pénurie de travailleurs qualifiés. Le CoLab espagnol a ouvert ses portes le 3 décembre 2024, avec la participation de partenaires de premier plan dans le domaine de la robotique, tels que ABB, KUKA et Universal Robots. En tant qu'invitée spéciale, l'influenceuse Vanessa Loiola, également connue sous le nom de « The Robot Queen », a apporté son expertise et inspiré les invités.

CoLab - Pologne Inauguration officielle du SCHUNK CoLab à Katowice, en Pologne :
(de gauche à droite) Jacek Smoluch (Mitsubishi Electric), Artur Główka (KUKA), Tomasz Nowak (KUKA), Marcin Lesiak (SCHUNK), Jędrzej Kowalczyk (FANUC), Krzysztof Sieczka (SCHUNK), Artur Wojewoda (YASKAWA)

« Avec les nouveaux CoLabs, nous élargissons non seulement notre compétence mondiale, mais renforçons également notre position en tant que partenaire fiable dans le secteur de l'automatisation », souligne Johannes Ketterer, COO/CSO de SCHUNK. « Il s'agit d'une étape cruciale pour rendre l'automatisation aussi simple et efficace que possible pour nos clients. Nous sommes convaincus que le partenariat et la coopération sur un pied d'égalité sont les meilleurs moyens de créer des innovations. »

CoLab - Pologne L'équipe de la filiale polonaise de SCHUNK a présenté des solutions innovantes telles que l'ébavurage avec un robot.

CoLab –le centre d'applications robotiques de SCHUNK

L'expansion du réseau CoLab permet de servir les clients sur place, dans le monde entier, en vue d'offrir un soutien individuel et de répondre rapidement aux exigences spécifiques. Les CoLabs sont un élément essentiel pour la planification et la réalisation d'applications d'automatisation industrielle et de robotique. De la validation à l'assistance spécifique fournie par des ingénieurs d'application, tant les novices en automatisation que les professionnels expérimentés bénéficient de ce service unique. Les applications prévues peuvent être testées dans des conditions réelles avant l'achat, ce qui minimise les risques et optimise les résultats. Les clients intéressés peuvent contacter directement le représentant commercial SCHUNK de leur région pour validation.

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 4 MB ZIP ダウンロード