arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Empresa

Desenvolvendo soluções personalizadas, minimizando riscos.

As novas tecnologias, o rápido aumento dos volumes de produção e os ciclos de desenvolvimento curtos exigem soluções de usinagem e automação precisamente adaptadas para projetos industriais. A SCHUNK desenvolve essas soluções individualmente para cada setor e aplicação, desde componentes personalizados até sistemas completos. Décadas de experiência, conhecimento profundo do setor e um amplo portfólio de tecnologias garantem segurança e previsibilidade.

Manuseio asséptico de seringas e frascos Manipulação asséptica de seringas e frascos: garras e trocadores de ferramentas especialmente projetados permitem uma manipulação confiável, delicada e sem resíduos durante os processos de envase estéril de medicamentos líquidos.

Quando novos processos de fabricação estão sendo desenvolvidos ou a capacidade de produção precisa ser ampliada rapidamente, requisitos técnicos exigentes podem colidir com pressões significativas de tempo e custo. Ao mesmo tempo, as condições de operação diferem significativamente: enquanto a fabricação na indústria aeroespacial é moldada por materiais de alto desempenho e processos certificados, na indústria eletrônica, por exemplo, os mais altos níveis de precisão e compatibilidade com ESD são fundamentais. Por outro lado, em ambientes médicos e laboratoriais altamente regulamentados, as soluções de automação precisam garantir sequências estáveis e livres de contaminação.

A SCHUNK Engineering reúne vasta experiência de uma ampla gama de aplicações e setores, aplicando tecnologias e princípios comprovados a novos desafios personalizados. "Nossos clientes recebem orientação e segurança durante todo o projeto – desde a primeira reunião até a validação do conceito e o comissionamento", explica Sebastian Höpfl, Vice-Presidente Executivo da Unidade de Negócios de Tecnologia de Fixação e Automação da SCHUNK. “Não analisamos apenas os componentes individuais, mas todo o processo: tempos de ciclo, qualidade, variantes de componentes e interfaces. Isso resulta em soluções que não apenas funcionam, mas também são econômicas e preparadas para o futuro."

Individualizado não significa começar do zero!

A SCHUNK Engineering se baseia em uma vasta experiência que está em constante crescimento: aproximadamente 2.000 soluções personalizadas são desenvolvidas a cada ano. A isso se soma a expertise tecnológica respaldada por nosso portfólio de mais de 13.000 componentes. Isso significa que os clientes se beneficiam de soluções que foram desenvolvidas, testadas e comprovadas repetidas vezes. Em vez de reinventar cada requisito específico, as equipes de engenharia se baseiam em projetos validados, processos estabelecidos e melhores práticas específicas do setor. Isso encurta o caminho desde o briefing até o desenvolvimento de um conceito robusto, ajudando a reduzir os riscos técnicos logo no início do projeto.

VERO-S Aviation Configuração flexível de grandes componentes estruturais: o sistema de paletes de troca rápida VERO-S Aviation pode ser configurado individualmente, permitindo a usinagem de peças de paredes finas e sensíveis à vibração, respeitando os limites do material.

“Nossa vasta experiência no setor é incorporada diretamente ao nosso trabalho conceitual”, enfatiza Höpfl. "Isso nos permite trabalhar com as melhores práticas, em vez de recorrer a tentativas e erros." Mesmo antes da construção da estrutura propriamente dita, os conceitos podem ser testados e otimizados usando gêmeos digitais, tempos de ciclo e simulações de colisão. Marcos claros e uma gestão estruturada de riscos e mudanças também garantem transparência e previsibilidade.

De sistemas completos até componentes especiais.

Montagem compacta por parafuso com tempos de ciclo curtos Montagem por parafuso compacta com tempos de ciclo curtos: um eixo de acionamento direto linear SLD disposto horizontalmente com cinco corrediças móveis independentes. Essa solução personalizada permite um processo de aparafusamento eficiente em um espaço especialmente compacto.

A gama de serviços da SCHUNK Engineering abrange desde conjuntos e sistemas validados até componentes projetados individualmente. Integradores de sistemas, fabricantes de máquinas e empresas de manufatura recebem soluções testadas e coordenadas, além de um projeto técnico robusto. Isso reduz os riscos de interface, proporciona segurança no planejamento e minimiza o risco geral do projeto. A SCHUNK oferece suporte a todo o processo, desde a definição de requisitos, gerenciamento de projetos, design e validação até a produção, montagem, comissionamento e serviço pós-venda.

As soluções oferecidas pela SCHUNK Systems Engineering são especificamente adaptadas ao respectivo ambiente industrial e são tão diversas quanto as próprias indústrias. Na área da mobilidade elétrica, por exemplo, a SCHUNK desenvolve conjuntos complexos para o manuseio de células de bateria. Na área de tecnologia energética, são criados conceitos de montagem compactos, enquanto na usinagem, são projetadas soluções de fixação personalizadas. Sempre que possível, as equipes de engenharia utilizam componentes padrão comprovados, projetos validados e princípios de solução testados e comprovados.

Fixação precisa dos componentes do motor Fixação precisa de componentes de motores: um mandril expansível hidráulico e um porta-ferramentas de expansão hidráulica garantem alta precisão de concentricidade, confiabilidade do processo e proteção dos componentes. O sistema de paletes de troca rápida permite que a solução de fixação seja posicionada com precisão na mesa da máquina.

Graças à sua ampla experiência tecnológica, a SCHUNK também domina tarefas altamente especializadas em máquinas e sistemas especiais. Na SCHUNK Component Engineering, o foco está em componentes projetados individualmente. Isso fica evidente nos diversos campos de aplicação. A gama de produtos abrange desde garras especialmente configuradas para reciclagem ou aplicações automotivas e soluções de manuseio e fixação para componentes de motores aeroespaciais, até garras assépticas e sistemas de troca de ferramentas na indústria farmacêutica.

Engenharia global, presença local

Os centros globais de engenharia garantem que a SCHUNK permaneça próxima de seus clientes, mesmo em projetos internacionais. Ao mesmo tempo, as equipes trabalham globalmente seguindo diretrizes de projeto harmonizadas, bem como padrões uniformes de qualidade e documentação. Isso permite que as soluções sejam implementadas regionalmente e dimensionadas em vários locais de produção, conforme necessário.

Isso significa que, para a SCHUNK, a engenharia é mais do que apenas desenvolver tecnologia de expansão. Ela combina conhecimento da indústria e de aplicações, expertise tecnológica e processos estruturados para alcançar um objetivo comum: guiar projetos complexos de clientes para uma solução robusta com mais rapidez, minimizando os riscos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 7 MB ZIP Ke stažení