自動クランプの不確実性は過去に委託されていた:新しいVERO-S AFS3 IOLは、クランプ処理の透明性を高め、それによって精度を確保します。IO-Link 信号により、センサーはクランプスライドの位置と、モジュールが「オープン」、「クランプピンでクランプ」、「クランプピンなしでクランプ」のいずれであるかを確実に報告します。また、クランプの状態をLEDで表示し、操作の安全性を高めています。この部品は、SCHUNK のNSE3 138、NSE3 99、NSE3 100-75シリーズのクランプモジュールと組み合わせることができます。また、近接センサーにより、モジュールの上のパレットの有無も示されます。この電子監視システムでスマートにやり取りされることで、自動ワーククランプの安全性をより高めることができます。これにより、常に高いレベルのプロセス信頼性を確保することができます。空圧式クランプスライドの監視は不要です。
VERO-S AFS3 IOLのティーチングは標準化されたIO-Linkインターフェースを介して行われ、短時間で完了することができます。また、このインターフェースを通じて、さまざまなプロセスデータを記録することができます。VERO-S AFS3 IOLは、公称電圧24ボルトで動作する省エネタイプです。取り付けは非常に簡単で、クランプモジュールサポートの外側に取り付けます。