arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ワーククランピングテクノロジー 12月 2023

包括的なSCHUNKチャックジョーポートフォリオへの鍵

SCHUNKは新しいアダプタージョーにより、マシンバイスとSCHUNK/GRESSELの世界で最も幅広いトップジョーポートフォリオとの互換性を確立しました。これらの便利な接続エレメントは、あらゆる機械加工タスクに対し、新しい柔軟なクランプオプションを提供します。
使用例 - アダプター・ジョー SCHUNKのアダプタージョーは、サードパーティーのバイスとSCHUNK/GRESSELの豊富なトップジョーポートフォリオをつなげる架け橋です。

特定のクランプ作業に適したマシンバイスとトップジョーの間のインターフェースは、メーカーによって異なります。これまでは、このような理由から、ユーザーはそれぞれのバイスメーカーのジョーポートフォリオに縛られていました。新しいSCHUNKのアダプタージョーで、このような問題は過去のものとなりました。これにより、SCHUNKはバイスと、世界市場で最も豊富なトップジョーとの互換性を実現しました。このため、ユーザーはもはや特定のシステムに縛られることなく、クランプの選択肢を大幅に広げることが可能となりました。

製品イメージ – アダプタージョー ワークや用途に応じて、それぞれのクランプ作業用アダプタージョーに取り付けるトップジョーの種類は異なります。

より有利なトップジョーのポートフォリオで、より迅速な償却が可能です

ジョー幅125 mmのマシンバイス用アダプタージョーは大きな可能性を秘めています。これは、特にフライス盤において、バイス上での固定ワークのクランプに具体的な利点をもたらすためです。

SCHUNKのアダプタージョーは、どんなトップジョーのバリエーションにも対応し、実質的にクランプの可能性を無限に広げます。この柔軟性により、さまざまなクランプオプションを実現することができます。もちろん、コスト面でも優位に立つことができます。アダプタージョーの初期投資後に、SCHUNKポートフォリオのトップジョーを使用することで、この出費は非常に短期間で償却できます。これは、これらのトップジョーは競合他社の類似製品よりも安価で入手が可能であるためです。もうひとつの利点は、SCHUNKポートフォリオのトップジョーの一部のバリエーションに搭載されたクイックチェンジ機能による、セットアップ時間の短縮と工程の最適化です。ジョーを外すときは、ネジを完全に緩める必要はありません。ネジは少し緩めるだけで、ジョーを溝に沿って上方に簡単に取り外すことが可能となっています。

ワークや用途に応じて、それぞれのクランプ作業用アダプタージョーに取り付けるトップジョーの種類は異なります。お客様は元のシステムジョーを引き続き使用することができるため、費用対効果が高まります。アダプタージョーのおかげで、同じトップジョーをさまざまなバイスに使用できるため、ロジスティクスと工程計画も容易になるのが、ユーザーにとってもうひとつのプラスポイントです。また、既存の製品を再利用できるため、持続可能性という目的にも貢献します。さらに、特殊な設計の製品を待つことなく、SCHUNKのトップジョーの標準的な製品群を利用できるため、納期が短いこともユーザーに大きな印象を与えます。

プラグアンドワーク – 追加インターフェース必要なし

これが、SCHUNKのアダプタージョーが、他社製バイスをあらゆるクランプ用途の「パートナー」に変身させ、便利でフレキシブルな接続を実現する方法です。アダプタージョーの豊富なラインアップは、例えばAllmatic、Roemheld、Röhmのような市場メーカーのバイスに適合します。バイス内に取り付けられた以前のシステムジョーは素早く簡単に交換可能です – SCHUNKの新しいアダプタージョーは1対1で交換でき、取り扱いも簡単。取り付けたらすぐに使用を開始できます。他のインターフェイスは必要ありません。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 1 MB ZIP ダウンロード