SCHUNKの新しい手動交換システム CMS は、製造、ハンドリング技術、組み立て作業現場での柔軟な作業に最適です。ロボットのフロントエンドや、治具製作のような静止したシステムにおいても、迅速かつ工程信頼性の高い段取り替えが可能です。手動操作システムは、CMS-K交換式ヘッドとCMS-A交換式アダプターで構成され、最大58kgの可搬重量を扱うことが可能です。SCHUNKの豊富なラインアップの中から、ハンドリングや加工用部品を柔軟に組み合わせることが可能です。
CMSはSHSチェンジシステムをさらに発展させたもので、すでにSCHUNKのポートフォリオの一部として定着しており、同じ高さと同じねじ込みパターンを備えているため、SHSチェンジシステムと1対1で置き換えることができます。後継バージョンでは、操作、設計、プロセス信頼性、使用オプションの面で決定的な最適化が行われています。
定評あるプッシュレバー技術により、CMSの操作は極めてシンプルかつ便利です。交換可能なヘッドは工具を追加することなく、交換可能なアダプターを手動でロックできます。シリンダーシール付きシーリングピンを介した革新的な一体型エアフィードスルーは手動ロックに対応しているため、この工程に必要な力はわずかで済みます。さらに、スラストレバーは、多数の接続部が隠れないよう工夫された、新しいクランク形状となっています。これは、あらゆるシステム接続が放射状にも使用できるようになったことを意味します。
ハンドレバーをハウジングに固定し、操作中にシステムが開くのを防ぐバネ式ラッチピンによって、操作の安全性をさらに向上しました。オプションのセンサーでインターロックの状態や金型の有無を誘導的に監視できる統合監視センサーシステムにより、操作の安全性とプロセス信頼性を向上します。ISO フランジパターンにより、アダプタープレートを追加することなく、CMSをあらゆる一般的なタイプのロボットに取り付け可能です。
グリッパーや加工ツールなどの多様なエンドエフェクターは、統合された空気圧フィードスルーまたは真空を介して供給できます。さらに、ボルトで直接固定された電気、空気、流体モジュールによるエネルギー供給も可能となるため、スペースと重量の両方を節約することに成功しました。また、SCHUNKでは空気圧フィードスルーを装備しない、低価格で同じ構造の基本タイプの CMS-B もご用意しています。
CMSマニュアルチェンジシステムは、40から125まで6種類のサイズ展開となっています。幅広い組み合わせとアプリケーションのオプションに加えて、お客様は、フルレンジの自動化サプライヤーのアプリケーションに関する幅広い知識から利益を得ていただけます。