自動車産業は、かつて経験したことのない大きな変革期を迎えています。これはモーターレースの未来をも変えようとしています。この2年間でNXT Gen Cupは概念からの進化を遂げ、全電動ツーリングカーを対象とした新しいヨーロッパ・レースシリーズへと発展しました。DTMとフォーミュラEは、今年6つのレースで新たな大会のプラットフォームとなります。SCHUNKは、Eモビリティに向けた変化を構築するというコミットメントを再確認し、新技術で次世代を触発するため、公式スポンサーおよびパートナーとしてこの野心的な試みを行っています。「SCHUNK社とのパートナーシップは、モータースポーツとEモビリティの世界全体において若い才能を育て上げるという我々の使命に完璧に合致しています。NXT Gen Cupの共同創設者であるFredrik Lestrup氏は、「共に手を携えてこの道を歩むことを楽しみにしています。
この大会は、レース界のパイオニアであるLestrupレーシングチームが若いレーシングドライバーに展望を示し、電気モータースポーツの世界での進歩を支援するために立ち上げたものです。それは、このレーシングキャリアプラットフォームの一員であることが単なるレース以上のものだからです。サーキットでの技能向上に加え、女性を含む若手ドライバーは、スポンサーシップ、経営管理、PR、メディア対応、ソーシャルメディアなどのスキルアップを図る総合的なトレーニングプログラムに参加しています。「アライブ・アンド・ドライブ」というモットーのもと、若いドライバーたちはあらゆる面でサポートを受け、より一層励んでいます。ここにはパイオニア精神が溢れており、それこそがSCHUNK黎明期からのDNAでもあります。SCHUNKはNXT Gen Cupの公式パートナーとして、フレッシュな才能を持つドライバー向けのこの取り組みをサポートし、貴重な知識を提供することで支援を行いたいと考えています。SCHUNK SE&Co. KGの最高経営責任者、Kristina I. Schunk氏は、「新世代の電気自動車レーシングドライバーを支援し、より健全な未来の一部として若い才能の成功に貢献できることを誇りに思います」とパートナーシップを結んだ理由を語っています。
NXT Gen Cupは、世界初の若手ドライバーを対象とした完全電動ツーリングカー大会です。Fredrik LestrupとLestrupレーシングチームによって設立されました。MINI Cooper SEのシャシーをベースにレース用に改造された完全電動レーシングカー、LRT NXT1のハンドルを握る若いドライバーたち。この大会は2024年にDTMとフォーミュラEに参加して全6戦で構成され、合計3回ドイツを訪れることになります。開幕戦は2024年4月13日と14日の週末にイタリアのミサノで開催され、その後、モナコ、ベルリン、ノリスリンク、ロンドン、ホッケンハイムと転戦します。