arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
工件夹持

百分百电动!

凭借 KONTEC KSX-E,SCHUNK 将推出首款具有无限可编程夹持行程的 100% 电驱动 5 轴虎钳,这是又一个推动数字化、节能型生产发展的未来关键基石。
产品图片 – KSX-E KSX 系列的新成员:KSX-E 电动 5 轴虎钳,具有无极可编程夹持行程。

数字技术可以使制动流程变得更节能、更高效、更灵活。它们是“健康工厂”的核心组成部分,助力实现健康且经济高效的生产。秉持这一目标,SCHUNK 也在不断提升其夹具的可配置性和网络化能力。这些优势在中小批量的加工和透明的流程监控方面尤为明显。为此,SCHUNK 在其技术成熟的 KSX 系列 5 轴虎钳 KONTEC KSX-E 中新增了一款具有可自由编程夹持行程的电驱动版本。

数字化流程监控

新型 KONTEC KSX-E 可通过底部的弹簧触点以 24 伏直流电进行控制,也可通过侧面的有线插头连接进行控制。所有可编程参数(如夹持力、夹持行程或卡爪位置)均可通过集成的 IO-Link 接口进行监控,并传输到机床控制装置进行评估。IO-Link 是一种与现场总线无关的点对点连接,夹持装置可通过 IO-Link 主站集成到相应的现场总线系统中。将来,还可以将数据传输到应用程序,以无线方式或通过电缆对其进行配置。

优化 5 面可加工性

KONTEC KSX-E 的夹持范围可达 420 mm,卡爪的预定位使得 KONTEC KSX-E 特别灵活,适用于工件形状差异较大的自动化机床上料。得益其外形及高夹爪设计,该虎钳非常适用于在 5 轴机床上进行 5 面完整加工。顶部安装的主轴可确保夹持力直接施加在工件下方,从而防止卡爪向上抬起。每个夹爪的无限可编程夹持力高达 40 kN,确保即使在极小的夹持表面下,也能可靠地夹紧工件,不会产生振动。不受到切屑、污垢或冷却液的影响。其完全密封并使用金属外壳,电子元件和执行器也得到了可靠保护。

SCHUNK 种类繁多的系统爪和顶爪产品组合完善了 KONTEC KSX-E 的整体配套。使用数字化 SCHUNK 卡爪快速查找器,可以轻松找到合适的卡爪。从 2025 年第一季度起,SCHUNK 将提供规格为 125 的 KONTEC KSX-E。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 1 MB ZIP ダウンロード