arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Technologie de serrage de pièce

Un pas important vers un avenir passionnant

Lors de l'EMO 2025, SCHUNK présentera pour la première fois des dispositifs de serrage électromécaniques alimentés par batterie avec IO-Link Wireless – une technique de transmission de données sans fil entre le dispositif de serrage et la commande de la machine. Cette innovation représente une étape importante vers d'autres options d'automatisation du processus de serrage et la mise en œuvre des principes de l'industrie 4.0. Les entreprises bénéficient d'une position de serrage indépendante du support, d'options élargies pour la transmission des données et d'une productivité accrue.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Modules de changement rapide de palettes à commande électrique avec électronique et technique d'actionnement entièrement intégrés : Grâce à une multitude d'options d'interrogation et de transmission, le VERO-S NSE3-PH 138 IOL offre une plus grande transparence dans le processus de serrage – sans contours gênants supplémentaires.

Avec ce nouveau dispositif de serrage alimenté par batterie, SCHUNK propose une solution innovante aux entreprises qui souhaitent saisir en temps réel des états importants pour le processus et les transmettre efficacement à la commande de la machine. Cette technologie est particulièrement intéressante pour les industries qui cherchent à s'éloigner des solutions pneumatiques et hydrauliques coûteuses, que ce soit pour réduire les coûts d'exploitation ou pour éviter la contamination, qui n'est absolument pas souhaitable dans les salles blanches ou dans l'industrie alimentaire.

Transmission de données sans fil et interrogation des processus en temps réel

Dans ce nouveau développement, SCHUNK s'appuie sur IO-Link Wireless pour la communication sans fil entre le dispositif de serrage et la commande de la machine. Pour la première fois à l'EMO 2025, les étaux de serrage automatique TANDEM de la série KSE3, alimentés par batterie, ainsi que les modules de changement rapide de palettes VERO-S seront présentés en utilisant cette technologie. L'activation et la transmission des états enregistrés en permanence des dispositifs de serrage sont effectuées via IO-Link Wireless et un IO-Link Master, qui transfèrent ensuite ces informations à la commande de la machine.

La collaboration avec Blum Novotest, spécialiste de la technique sans fil BRC, constitue un point fort dans ce domaine. Si un système de mesure BLUM doté de la technique sans fil BRC est déjà utilisé, les nouveaux dispositifs de serrage de SCHUNK peuvent être intégrés rapidement et à moindre coût dans les processus de production existants. Cela permet de gagner du temps, de réduire les efforts d'installation et d'accroître la flexibilité de la production.

Même performance avec moins d'appareils périphériques et un impact environnemental réduit

Malgré le passage à un fonctionnement sur batterie, les utilisateurs n'ont pas à faire de compromis sur la force de serrage ou la force de traction. Au contraire, les nouveaux dispositifs de serrage offrent les mêmes performances que les systèmes pneumatiques ou hydrauliques. Il n'y a pas non plus de contours gênants supplémentaires, car le technique d'actionnement et l'électronique sont entièrement intégrés dans le dispositif de serrage. Le traitement du signal s'effectue directement dans le module de serrage, de sorte que seule l'interface IO-Link doit être connectée. Les nouveaux dispositifs de serrage alimentés par batterie de SCHUNK sont non seulement puissants, mais aussi très efficaces : jusqu'à 1 000 cycles de serrage peuvent être effectués par charge de batterie. Ainsi, SCHUNK continue d'ouvrir la voie à un avenir de fabrication durable, économe en ressources et hautement productif.