arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Tecnica di serraggio pezzo settembre 2024

ROTA-ML flex 2+2: ora ancora più piatto, leggero e migliore

Il mandrino manuale a 4 ganasce ROTA-ML flex 2+2 di SCHUNK è stato completamente rinnovato. Il risultato: è più piatto, più leggero e persino più flessibile! All'AMB, la fiera internazionale della lavorazione dei metalli del 2024 a Stoccarda, SCHUNK presenterà per la prima volta la versione rivista.
Immagine del prodotto SCHUNK – ROTA-ML flex 2+2 Il mandrino compensatore a 4 ganasce ROTA-ML flex 2+2 è fino al 40 percento più leggero rispetto alla versione precedente, ma è anche molto più resistente.

Con il mandrino manuale a compensazione centrale ROTA-ML flex 2+2, SCHUNK ha introdotto nel suo portafoglio, già dal 2020, una soluzione a bassa manutenzione in grado di serrare in modo preciso ed efficiente quasi tutte le geometrie di pezzi — siano essi rotondi, cubici o irregolari — su centri di tornitura/fresatura. Il suo concept di azionamento brevettato presenta una corsa di compensazione particolarmente ampia, pari a 12 mm per ganascia. Con la revisione, SCHUNK ha ancora una volta notevolmente migliorato il mandrino manuale.

Fino al 40 percento più leggero

Grazie a un restyling strutturale a partire dal diametro di 500 millimetri, l'esperto in bloccaggio utensili e bloccaggio pezzo ha ridotto l'altezza del mandrino fino al 30%. In questo modo, inoltre, se ne riduce il peso fino al 40%. La massa inferiore consente non solo velocità del tavolo superiori, ma anche la lavorazione affidabile di pezzi ancora più grandi e pesanti. Ciò aumenta la varietà di applicazioni possibili con un solo mandrino e l'efficienza nei processi di lavorazione.

Anche la piastra base rivista del mandrino garantisce maggiore flessibilità. I mandrini possono quindi essere configurati in modo rapido e semplice su quasi tutte le tavole macchina.

Bassa manutenzione grazie al concetto di tenuta

Sono state mantenute le guarnizioni speciali sulle guide. Queste prevengono l'esaurimento del lubrificante e la perdita graduale della forza di serraggio. Ciò garantisce un funzionamento preciso del mandrino anche con basse forze di serraggio. Un concept di tenuta brevettato protegge la cinematica di azionamento da polvere e trucioli, garantendo così una maggiore sicurezza di processo e intervalli di manutenzione più lunghi. Inoltre, un perno indicatore su ciascuna ganascia segnala l'intervallo di serraggio ottimale per un serraggio sicuro del pezzo.

SCHUNK offre il mandrino manuale flessibile in otto misure, con diametri da 260 a 1.200 mm.