arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
自動化技術 2月 2024

進行中のプロセスで、シンプルなフィンガー交換

新しいジョークイック・チェンジシステム BSWS-R により、SCHUNKは進行中の工程で自動フィンガー交換を可能にします。この巧妙に設計されたシステムはわずか数個の部品で構成され、PGN-plus-Pねじ接続図を持つすべてのグリッパーに適合します。BSWS-Rは、SCHUNKのBSWSシリーズの次の進化形です。

用途に関するイメージ BSWS-R 自動ジョークイック・チェンジシステムBSWS-Rは、グリッパーフィンガーの交換を迅速に、そして極めて簡単に自動化します。

多くの部門で、生産はますます「多品種・少量」の方向に進んでいます。そこで、最小のバッチサイズであっても、手作業によるセットアップ作業をまったく行わずに、さまざまなバリエーションを生産できることが、企業にとって大きな利点となっています。BSWS-Rジョークイック・チェンジシステムは、柔軟なソリューションでこれを可能にします。BSWSシリーズの最新の進化では、ロボットがプロセス中にグリッパーフィンガーを自動交換することを可能にします!

シンプルなデザイン、シンプルなアプリケーション、より自由

これまでは、グリッパー全体を交換する場合にのみ自動変更が可能でした。一方、BSWS-Rは、最小限の部品でこのタスクを達成できるのです。各グリッパーフィンガーに必要な部品は、ジョークイック・チェンジシステムのベース、アダプターピン2本、デポジットステーションのみです。ベースは、ワーク固有のグリッパーフィンガーにねじ固定されたベースと、交換するグリッパーのベースジョーに固定されている 2 本のアダプターピンで構成されています。ベースがデポジットステーションに移動すると、ロックピンが作動してフォームフィット機構のロックが解除されます。ロボットはジョークイック・チェンジシステムから上方に移動します。ジョーとベースはデポジットステーションに残ります。ロボットが独自に変更を行うため、追加の作業は必要ありません。この新しい設計により、ジョーに穴を開ける必要がなくなりました。必要なのはネジ穴のみです。これにより、ジョーを設計する際の自由度がさらに増しました。

存在監視によるプロセス信頼性

BSWS-Rのサイズは9種類展開です。サイズ100までの小型バージョンでは、サポートステーションはエラストマーベアリングで設計されています。そのため、コボットとの使用に最適です。プロセス信頼性をさらなる向上のため、オプションで、ジョーがデポジットステーションにあるかどうかを確認する誘導型近接スイッチが利用できます。また、フィンガーコーディング用のRFIDデータキャリアを設置するベースも用意されています。新しいBSWS-Rに加えて、シリーズにある2つのマニュアル・チェンジシステムも存続します。試行錯誤を経たBSWSでは作業員は六角レンチを使用してフィンガーを交換しますが、BSWS-Mではボタンひとつで交換できます。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 1 MB ZIP ダウンロード