arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 4월 2024

HERMES AWARD 2024: 2D 그래스핑 키트는 유연하고 지능적인 자동화의 새로운 기준을 설정합니다.

숙련된 인력이 부족하고 자원 보존 필요성을 고려할 때 향후 확장 범위를 갖춘 유연하고 효율적인 생산을 어떻게 확립할 수 있을까요? 해결책은 자동화에 있습니다. 2D 그래스핑 키트는 반복적이고 단조로운 핸들링 작업을 안정적으로 처리하며 전문적인 노하우 없이도 쉽게 작동할 수 있습니다. 지능형 솔루션은 또한 Hannover Messe에서 혁신적인 2D Grasping 키트에 기술상을 수여하도록 HERMES AWARD 2024의 심사위원단에게 깊은 인상을 주었습니다.

HERMES Award – 시상식 HERMES AWARD 2024는 하노버 메세 무역 박람회 개막식에서 발표되었습니다. 독일 연방 교육 연구부 장관인 Bettina Stark-Watzinger는 Olaf Scholz 연방 총리가 참석한 가운데 Kristina I. Schunk와 Timo Gessmann에게 상을 수여했습니다.

(왼쪽부터): Jochen Köckler 박사(Deutsche Messe CEO), Timo Gessmann(SCHUNK CTO), Kristina I. Schunk(SCHUNK CEO), Bettina Stark-Watzinger(독일 연방 교육 연구부 장관), Holger Hanselka 공학박사(Fraunhofer-Gesellschaft 사장, HERMES AWARD 심사위원장)

"자동화로의 전환은 여전히 많은 기업에게 과제로 남아 있습니다. 그렇기 때문에 특히 중소기업들이 아직 자신의 잠재력을 최대한 활용하지 못하고 있습니다. 이것이 바로 우리가 나서는 부분입니다"이라고 SCHUNK의 CEO인 Kristina I. Schunk는 강조했습니다. "2D 그래스핑 키트과 같은 혁신적이고, 고도로 유연하며, 사용하기 쉬운 자동화 및 디지털화 모듈은 숙련된 인력 부족 문제를 해결하고 생산성을 높이는 것 외에도 많은 것을 가능하게 합니다. 또한 사람과 기계가 공생하는 건강하고 매력적인 작업 환경도 조성합니다.”

애플리케이션 이미지 – EGU/2D 그래스핑 키트 Hermes Award 수상작인 2D 그래스핑 키트를 사용하면 분류되지 않은 부품의 AI 지원 핸들링을 쉽게 시작할 수 있습니다.

AI로 쉽게

2D 그래스핑 키트를 사용하면 회사는 무작위로 배열된 부품에 대한 지능형 잡기 및 놓기(Pick & Place) 프로세스를 아주 적은 노력으로 구현할 수 있습니다. 이 키트는 렌즈가 있는 카메라, 산업용 PC, AI 소프트웨어 및 적용분야별 그리퍼로 구성됩니다. 모든 구성품은 완벽하게 조정되어 있으며 모든 로봇 및 상위 레벨 컨트롤 시스템과 결합될 수 있습니다. 직관적인 사용자 인터페이스로 AI 소프트웨어는 몇 가지 간단한 단계로 학습되며 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 필요하지 않습니다. 학습이 되면, AI는 자체 훈련을 통해 모양, 크기 및 색상과 같은 특성을 기반으로 구성품을 인식합니다. AI는 예를 들어 빛, 색상 또는 배경 조건의 변화로 인한 변화를 보상합니다. 이 시스템의 특징은 물체를 감지하는 것뿐만 아니라 사용 중인 특정 그리퍼의 그리핑 지점도 자동으로 계산한다는 점입니다. 또한, 회전 각도와 개폐 폭과 같은 파라미터를 로봇 제어 시스템으로 전달합니다. 따라서 단조롭고 반복되는 분류 또는 물류 작업을 안정적이고 아주 쉽게 자동화할 수 있습니다.

지속 가능하고 미래 지향적

“우리의 목표는 숙련된 인력 부족에 대응하고 생산성 잠재력과 자원 효율성을 높이는 것입니다. 건강하고 지속 가능한 생산 환경이 점점 중요해지는 시대에 당사의 2D Grasping 키트는 효율성을 높일 뿐만 아니라 작업 조건도 개선하는 솔루션을 제공합니다”라고 Gessmann은 설명합니다. 2D Grasping 키트와 같은 자동화 솔루션은 여기서 핵심적인 역할을 합니다. "HERMES AWARD 수상은 기업이 자동화의 잠재력을 간단하고 효과적으로 활용할 수 있는 솔루션을 계속 연구하도록 격려하고 동기를 부여합니다."

HERMES AWARD 정보:

HERMES AWARD는 HANNOVER MESSE의 국제 기술상입니다. 무역 박람회의 일환으로 매년 수여되며 특히 높은 수준의 기술 혁신을 보여준 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 기립니다.