arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 5월 2024

진로지도에 대한 새로운 전환 - 교육의 밤 행사로 젊은 인재를 유치

SCHUNK에서는 신규 전문가의 교육을 최우선으로 생각합니다. 이 회사는 다양한 교육 행사에 정기적으로 참석하여 젊은이들의 입사를 독려합니다. 더불어 SCHUNK는 2024년 5월에 자체적인 진로 상담 행사도 개최했습니다. 처음으로 개최한 OPEN HOUSE 교육의 밤은 청년들에게 제공되는 교육 및 학습 기회를 맛보게 하고, 회사를 가까이서 경험하도록 하기 위해 마련되었습니다. IT와 응용 인공지능(AI)의 미래 주제가 여기에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
SCHUNK – 교육의 밤 SCHUNK에서 열린 OPEN HOUSE 교육의 밤 행사 동안 방문객들은 제공되는 교육 및 학습 프로그램에 대한 통찰력을 처음으로 직접 얻을 수 있었습니다.

2025년은 교육 측면에서 기록적인 해가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 올해에는 학습 및 교육 기회의 범위가 크게 확대될 예정입니다. 새로운 콘텐츠 트렌드도 대두되고 있습니다. IT와 AI 외에도 메카트로닉스와 전기 공학과 같은 기술 주제에 초점이 맞춰질 예정입니다. 이곳에서는 이중 학습 옵션을 선호하는 경향이 있습니다. "우리는 항상 학생들의 개인 발전 목표를 염두에 두고 있습니다. 예를 들어, 올해는 우리 학생 중 한 명을 하일브론 대학의 새로운 '응용 인공지능' 과정으로 편입할 수 있게 추진하고 있습니다"라고 SCHUNK의 교육 책임자인 Andreas Müller가 전했습니다. 이러한 접근 방식은 교육 책임자가 회사가 최신 동향을 교육 프로그램에 직접 반영하면서 동시에 최신 동향을 파악하도록 하는 데 도움이 됩니다.

교육 센터에 대한 통찰력

첫 번째 OPEN HOUSE 교육의 밤 행사가 2024년 5월 3일 SCHUNK 교육 센터에서 열렸습니다. 약 200명의 방문자가 늦은 저녁까지 이 기회를 활용했습니다. 관심 있는 학생, 학부모 및 기타 방문자들이 SCHUNK에서 제공하는 다양한 인턴십, 견습 또는 학습 프로그램에 대해 포괄적으로 이해하게 되었습니다. 방문객은 다양한 체험형 스테이션과 프레젠테이션 참여를 통해 교육 및 학습 분야에 대한 유익한 통찰력을 얻을 수 있었습니다. 특히 견습생, 학생, 트레이너에게 직접 의견을 교환하고 질문을 직접 할 수 있는 기회는 매우 가치 있는 것으로 확인되었습니다. 이를 통해 방문객은 SCHUNK의 기업 문화를 직접 경험할 수 있었습니다.