arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 10월 2024

네트워크와 실습을 결합

SCHUNK는 2024년 10월 23일과 24일에 로봇 지원 가공 전문가의 날을 개최할 예정입니다. 매년 열리는 국제적이며 업계 간 네트워킹을 다지는 이 행사는 사용자들에게 파트너십 정신에 따라 아이디어를 교환할 수 있는 기회를 제공합니다. 흥미진진한 기조연설 외에도 올해의 프로그램에는 처음으로 실무 중심 워크숍도 포함됩니다.

SCHUNK Expert Days: 로봇을 이용한 재료 절삭 로봇이 기계 로딩뿐만 아니라 표면 마무리 작업도 처리하면 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. Expert Days에서 전문가들은 자신의 경험을 공유합니다.

많은 참가자에게 Expert Days는 이미 일정에서 꼭 참석해야 하는 행사입니다. 이는 로봇 기반 가공이 자동화 추세로서 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다. 특히 적재 과정에서 자동화가 확대됨에 따라 로봇 활용에서 효율성을 높일 수 있는 잠재력이 있습니다. 브라켄하임-하우젠에서 매년 열리는 "SCHUNK 로봇을 이용한 재료 절삭 전문가의 날"에서 사용자와 전문가는 새로운 가공 동향에 대해 알아보고 공동으로 혁신적인 접근 방식과 아이디어를 개발할 수 있습니다.

SCHUNK Expert Days: 로봇을 이용한 재료 절삭 Expert Days의 공개 토론에서는 혁신적인 아이디어와 새로운 파트너십이 장려됩니다.

더욱 실용성을 더하는 전문가의 날

올해 Expert Days는 처음으로 실질적인 이점에 초점을 맞출 예정입니다. 흥미로운 워크숍을 통해 더욱 집중적인 교류와 새로운 추진력이 보장됩니다. SCHUNK의 R-EMENDO - 로봇을 이용한 재료 절삭 제품 영업 책임자인 Felix Eißele는 "다양한 워크숍에서 함께 일하면서 참가자들은 구체적인 질문을 하고 자신의 경험을 공유할 수 있으며, 다른 전문가들과 함께 새로운 가능성을 모색할 수 있습니다."라고 설명합니다. 모든 관련 주제에 대해 흥미로운 제안이 있을 예정입니다. 예를 들어, PFERD Werkzeuge의 Nicolas Huth, 3M의 Fynn Rosenau, Kempf Tools의 Dominik Wiesner는 소모품, 연삭 휠, 버, 브러시에 대한 전문 워크숍 리더 역할을 맡을 것입니다. SHL AG의 시스템 통합자인 Reinhold Stehle는 워크숍 참가자들과 함께 구성 요소 연삭을 계획하고 구현할 예정입니다. 그리고 ArtiMinds Robotics의 Christopher Abel은 워크숍에서 복잡한 부품 기하학적 구조의 경로 계획을 위한 로봇 프로그래밍에 대해 논의할 것입니다.

효율성 증대를 위한 협력

자동화는 기업의 경쟁력을 강화하고 미래에 적응하는 데 중요한 요소입니다. 간단하고 유연한 시스템을 개발하는 것은 로봇 제조업체, 시스템 통합업체, 구성 요소 공급업체 및 소모품 공급업체에게 도전 과제입니다. SCHUNK Expert Days는 모든 사람에게 성장하는 전문가 네트워크를 더욱 확장하고 파트너십을 통해 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.

SCHUNK Expert Days 2024 팀에 참여하고 싶으십니까? 여기에서 당신의 자리를 확보하세요. SCHUNK Expert Days: 로봇을 이용한 재료 절삭

참가자 인원은 70명으로 제한되어 있습니다. 해당 행사의 언어는 영어입니다.