자동화 기술을 위한 첨단 구성품의 유효한 설계 및 구성은 SCHUNK의 핵심 역량 중 하나입니다. 고객 문의 상태의 정보 내용이 높을수록 각 맞춤형 적용에 맞는 완벽한 구성품을 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있습니다. 두 가지 새로운 전문 디지털 서비스, 리니어 모듈용 사이징 어시스턴트 및 구성 툴을 통해 고객은 이제 이러한 구성품을 편리하고 쉽고 안정적으로 직접 선택할 수도 있습니다. 이를 통해 고객들은 자신의 전문 지식을 확장하고 최적의 솔루션을 더 빨리 찾을 수 있습니다.
SCHUNK 포트폴리오는 500개 이상의 리니어 모듈 변형을 제공합니다. 올바른 제품을 찾기 위해 자동화 전문가는 수년간의 경험과 검증된 설계 논리를 바탕으로 고객에게 사용자 친화적인 사이징 어시스턴트를 제공합니다. 이는 간단하고 표준화된 방식으로 개별 구성품에 대한 모든 관련 성능 매개변수를 기록하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 시각적 지원으로 보안이 강화됩니다. 이 정보를 바탕으로 프로그램은 적합한 SCHUNK 리니어 모듈에 대한 기술적으로 유효한 추천을 생성합니다. 또한 사이징 어시스턴트는 각 구성품의 용도별 서비스 수명 및 활용도와 같은 중요한 정보를 제공합니다. 리니어 모듈을 선택할 때 사용자는 해당 구성 요소가 특정 적용 분야에 적합한지 일대일로 확인할 수 있거나 적용을 확장할 수 있는 범위가 있는지 확인할 수 있습니다.
올바른 기술 설계에 적합한 리니어 모듈을 찾으면 SCHUNK 컨피규레이터를 사용하여 추가로 지정할 수 있습니다. 설계와 관련되지 않은 모든 추가 부품은 다양한 변형 및 옵션으로 사용자에게 제공됩니다. 구성은 쉽게 캐시되고, 전달되고, 반복해서 편집될 수 있습니다. 구성 프로세스와 병행하여 프로그램은 리니어 모듈의 3D CAD 모델을 생성합니다. 이 육안 검사는 항상 사용자에게 구성 개요를 제공합니다. 또한 모델은 60개 이상의 형식으로 다운로드할 수 있으므로 설계 프로세스 중 추가 시스템 계획에 직접 통합될 수 있습니다.
마지막 단계에서 사용자는 개별 선형 모듈에 대한 전체 데이터 시트를 불러와 제품을 요청할 수 있습니다. 또한 SCHUNK의 영업 및 자동화 전문가가 제공하는 개인적인 조언을 활용할 수도 있습니다. 이 경우 데이터 시트는 논의를 위한 완벽한 기반이 됩니다. 이 실용적인 지원은 전 세계적으로 13개 언어로 제공됩니다.