arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 3월 2024

SCHUNK는 상위 3대 후보 중 하나입니다.

SCHUNK는 혁신적인 2D Grasping 키트로 HERMES AWARD 2024 상위 3대 후보에 올랐습니다. AI 지원 애플리케이션 키트는 위치 지향적이지 않은 객체의 자율 처리를 신속하게 도입합니다. 프로그래밍 또는 이미지 처리에 대한 전문 지식이 필요 없습니다.
2D Grasping 키트 2D Grasping 키트는 HERMES AWARDS 2024의 상위 3대 후보 중 하나입니다.
이미지: SCHUNK

숙련된 인력이 부족하고 자원 보존 필요성을 고려할 때 향후 확장 범위를 갖춘 유연하고 효율적인 생산을 어떻게 확립할 수 있을까요? 자동화가 해답입니다! 위치 지향적이지 않은 물체를 자동으로 처리하는 것을 빠르게 도입하기 위해 SCHUNK는 2D Grasping 키트를 개발했습니다. 이를 통해 빛, 색상 또는 배경 조건이 바뀌더라도 컨베이어 벨트, 트레이 또는 공급 테이블에서 무작위로 배열된 다양한 부품을 안정적으로 처리할 수 있습니다. 이 애플리케이션 키트는 렌즈가 있는 카메라, 산업용 PC, AI 소프트웨어 및 적용분야별 그리퍼로 구성됩니다. 모든 구성품은 완벽하게 조정되어 있으며 모든 로봇 및 상위 레벨 컨트롤 시스템과 결합될 수 있습니다. 시스템의 핵심에는 직관적인 사용자 인터페이스와 결합하여 SCHUNK가 개발한 AI 소프트웨어가 있습니다. 즉, 사용자는 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 전혀 필요하지 않습니다. 일단 설정되면 AI 지원 소프트웨어는 계획을 잡는 학습 과정을 통해 단계별 지침을 제공합니다. 물체의 사진을 찍고 이름을 지정하면 AI는 완전히 오프라인으로 스스로 훈련합니다. 2D Grasping 키트를 사용하면 반복적인 분류 또는 물류 작업을 적은 노력으로도 안정적으로 자동화할 수 있습니다.

2D Grasping 키트 지명된 2D Grasping 키트는 표면에서 위치 지향적이지 않은 다양한 물체를 처리하기 위한 지능형 솔루션입니다.
이미지: SCHUNK

미래를 위한 뛰어난 아이디어를 추구

매년 시상하는 HERMES AWARD는 HANNOVER MESSE의 국제 기술상입니다. 높은 수준의 기술 혁신을 입증하고 산업 환경, 환경 및 사회에 혜택을 제공하는 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 인정합니다. 제품의 비용 효율성과 즉시 구현 가능한 설계도 평가에서 결정적인 역할을 했습니다. Fraunhofer-Gesellschaft의 사장인 Holger Hanselka 공학박사 교수가 의장을 맡은 정치, 비즈니스, 연구 및 커뮤니티 분야의 대표들로 구성된 독립적인 심사위원단은 예비 결정 과정에서 SCHUNK의 2D Grasping 키트를 포함하여 세 가지 제출물을 선택했습니다. 우승자는 2024년 4월 21일 하노버 산업박람회 개막식에서 발표됩니다.

선구적인 솔루션을 위한 전문성

자동화 전문 기업인 SCHUNK는 다양한 산업 분야의 고객을 위한 유연한 자동화 솔루션을 개발하고 생산합니다. 사용자 친화적인 솔루션은 고객이 다양한 부품을 사용하는 역동적인 생산 환경에서 효율성을 높이고 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다. SCHUNK는 2D Grasping 키트를 통해 자동화된 프로세스에 훨씬 더 쉽게 진입할 수 있게 해주는 또 다른 완전한 솔루션을 제공하고 있으며, 가장 중요하게는 보다 효율적인 생산 설계 외에도 시간과 자원 사용에 있어 잠재적인 절감 효과를 제공합니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 3 MB ZIP 다운로드