arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 Juli 2023

이제 혁신적인 CoLab이 슬로바키아에도 문을 열었습니다.

자동화 장벽이 계속해서 무너지고 있습니다: 2023년 6월 20일, SCHUNK는 슬로바키아의 니트라에 위치한 자회사에서 차기 CoLab을 개장했습니다. SCHUNK는 이미 로보틱스 세계로의 쉬운 접근을 제공하는 세계적으로 열 번째 CoLab을 통해 서비스를 제공하고 있습니다.
SCHUNK – 슬로바키아에 CoLab 개설 2023년 6월 20일, 슬로바키아의 총괄 매니저인 프란티셋 야노시카가 CoLab 개막식에서 리본 커팅 행사를 진행했습니다.

이 새로운 슬로바키아 로봇 응용 센터에는 실습 고객 서비스를 위해 6개의 코봇과 3개의 산업용 로봇이 준비되어 있습니다. 슬로바키아의 SCHUNK 자회사 1층에 위치한 다기능 공간은 면적이 350제곱미터입니다. 여기에는 실험실, 회의 공간, 교육실 및 작업실이 있습니다. 로봇실의 육각형 바닥 구조 중앙에는 육각형 작업대가 있어서 모든 CoLab 방문자들이 간편하게 자동화를 체험할 수 있습니다.

SCHUNK – 슬로바키아에 CoLab 개설 SCHUNK CoLab은 이제부터 산업 전문가와 더불어 자동화와 로보틱스를 배우고 실제 세계에서 구현하고자 하는 고등학교 및 대학생들에게도 열려 있을 것입니다.

자동화 작업의 최적의 준비 및 검증

CoLab의 애플리케이션 엔지니어 팀은 특정 자동화 작업을 테스트할 수 있도록 SCHUNK 고객들을 지원합니다. 협력 과정에서 가장 적합한 핸들링 및 툴홀딩과 워크홀딩 기술과 가공 부품의 최적 조합이 선택되고, 실제 실험을 통해 최적 매개변수가 확인됩니다. 이 과정을 통해 고객은 계획한 자동화 작업을 최적화하고 어떠한 위험 없이 구현할 수 있습니다. CoLab의 검증은 시운전을 가속화하고 고객의 투자 위험을 최소화합니다. Intec 슬로바키아의 총괄 매니저인 프란티셋 야노시카도 또한 이에 열광적인 반응을 보였습니다. SCHUNK CoLab 개장식에서 그는 해당 컨셉의 독창성을 강조했습니다. "이 장소는 작업 공정 효율성을 높이고 작업장의 안전성을 개선하며 신체적 스트레스를 감소시키고자 하는 분들을 위한 목적으로 마련되었습니다." 미래의 유망한 인재들에게도 귀중한 소통의 장을 제공합니다. "이 장소는 산업 전문가들뿐만 아니라 고등학생 및 대학생들에게도 자동화, 로봇공학 및 재료 처리 분야 학습의 기회를 제공합니다." 따라서 이미 슬로바키아의 학교와 대학 교육 프로그램에 SCHUNK CoLab을 편입시키는 작업을 진행 중에 있습니다. 학생들은 여기서 자신의 학위 논문을 작성할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다."

미래 세대 직원들에게 미래 업무 환경에 접근할 수 있는 기회 제공

이를 통해 미래 세대 직원들도 CoLab에서의 교육을 통해 실제와 유사한 방식으로 미래의 자동화된 업무에 대비하고 혜택을 얻을 수 있습니다. 실시간 시연, 테스트 문서 작성, 실현 가능성 연구, 고객 교육 세션 및 애플리케이션 전문가에 의한 하드웨어 설정을 비롯한 포괄적인 로보틱스 주변 기기를 제공하여 SCHUNK는 모든 자동화 단계에서 고객들을 파트너로서 실질적으로 지원합니다.

미래를 위한 더 많은 아이디어를 가지고 Nitra의 로봇 애플리케이션 센터가 운영을 시작했습니다. 슬로바키아 전문가들은 SCHUNK라는 기업 개척 정신을 바탕으로 CoLab에 5축 머시닝 센터와 디패널링 기계를 장착할 계획입니다. 이를 통해 중앙 유럽 지역의 모든 시장 요구 사항을 충족할 수 있습니다.