SCHUNK의 절단기 견습 작업자인 Julian Gelo는 반년 동안 이 대회를 위해 집중적으로 준비했습니다. WorldSkills Germany의 결선 진출자 6명에게 주어진 과제는 까다롭고 다양했습니다. 이 재능 있는 젊은이들은 최고 수준의 기술력은 물론, 낯선 환경과 시간 압박 속에서 전시회 방문객들의 세심한 관찰을 받으며 최고의 성과를 내야 했습니다. 세계 최고의 생산 기술 전시회인, 올해 EMO에서 3일간 진행된 경연 대회에서 참가자들은 각기 다른 공작물을 제작해야 했습니다. 첫날에는 단일 부품을 제작하고, 둘째 날에는 어셈블리를 만들고, 셋째 날에는 작은 시리즈를 제작하는 것이 과제였습니다.
Julian Gelo는 CNC 선삭 분야에서 인상적인 성과를 거두며 SCHUNK를 성공적으로 대표했을 뿐만 아니라 견습 경력에 있어서 큰 공로를 세웠습니다. 전체 SCHUNK 팀 외에도 그의 지도자인 Felix Seidel은 특히 자랑스러워하고 있습니다. "이 도전적인 종목에서 EMO에 출전한 모든 선수들에게 진심으로 존경을 표하고 싶습니다. Julian Gelo는 자신을 위해서도 SCHUNK의 홍보대사로서도 훌륭한 일을 해냈습니다. 이는 절단기 오퍼레이터로서 교육이 얼마나 흥미롭고 다재다능한지를 다시 한 번 보여줍니다." 이 교육을 둘러싼 경쟁은 직업이 어떻게 변화했는지를 잘 보여줍니다. 오늘날 절단기 오퍼레이터는 컴퓨터로 제어되는 최첨단 기계를 운영하며, 점점 더 자동화되는 복잡한 공정을 모니터링하고 최적화하는 업무를 담당합니다. 이 과정에서 오퍼레이터는 새로운 제조 공정을 지속적으로 학습합니다. 따라서 해당 직업은 기술에 관심이 있는 젊고 재능 있는 사람들에게 매력적인 직업 옵션이 될 수 있습니다.
이것이 바로 SCHUNK의 견습 과정이 전문 지식의 실질적인 전달에 중점을 두는 이유입니다. 현대적인 교육 센터에서 SCHUNK의 하급 직원은 장인 정신의 기본뿐만 아니라 로봇이 지원하는 자동화된 공정에서 최신 기계 및 플랜트 기술을 다루는 방법을 배웁니다. 그리고 개인적인 발전 측면에서도 직업 세계의 요구에 최적으로 대비할 수 있는 모든 기회가 주어집니다. Julian Gelo는 툴홀딩 및 워크홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 기술 분야의 리더인 SCHUNK에서 견습 기간을 보낸 것에 대해 다음과 같이 표현했습니다. "SCHUNK는 준비 기간 내내 저를 집중적으로 지원해주었습니다. 그 결과 하노버에서 전문적으로 배운 내용을 뽐낼 수 있었을 뿐만 아니라 개인적인 목표도 달성할 수 있었습니다. 국가대표로 뛸 수 있는 기회를 얻게 돼 기쁩니다”라고 말했습니다. 이번 대회 메달 수상자 3명 중 한 명은 2024년 리옹에서 열리는 WorldSkills에 독일 대표로 출전할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
'기능인의 세계 선수권 대회'라고도 불리는 WorldSkills은 전 세계의 젊은 전문가들이 다양한 기술 분야에서 자신의 실력을 뽐내는 유명한 국제 대회 플랫폼입니다. 그 과정에서 그들은 지역 및 전국 대회에서 최고의 성적을 거두는 데 박차를 가하고, 즐겁게 일하면서 서로 아이디어를 교환하고 최고의 실력을 가진 선배들로부터 배울 수 있습니다. 국가 대표로 선발된 선수는 유럽 또는 세계 선수권 대회에 참가할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 독일은 현재 EuroSkills 및 WorldSkills에서 40개 이상의 종목에 참가합니다. "CNC 터닝" 분야의 독일 챔피언십이 2023년 9월 18일부터 23일까지 하노버의 EMO에서 개최되었습니다.