현재, 산업 생산 분야는 빠르고 깊이 있는 변화를 겪고 있습니다. 높은 효율성, 더 큰 유연성, 우수한 품질, 뛰어난 정확성에 대한 요구는 모든 제조 기업들의 도전과제인 동시에 기술 발전의 중요한 동력입니다. "혁신적인 제조"라는 모토로, 해당 산업계는 EMO에서 긴급한 현재 및 미래의 문제에 대한 해결책을 선보일 계획입니다. SCHUNK는 포괄적인 솔루션과 다채로운 혁신을 발표할 예정입니다. 이를 통해 디지털 변환을 실현하고 지속 가능한 생산 목표에 한 걸음 더 다가가게 됩니다.
가공 및 워크피스 클램핑에서의 지속 가능한 원칙
에너지 및 자원 절약 공정은 지속 가능한 생산을 위한 필수 조건입니다. 핵심은 소비를 줄이는 데 있습니다. EMO 박람회 참가자들은 SCHUNK의 ADHESO 그리핑 기술을 통해 민감한 부품을 에너지를 사용하지 않고 그리핑할 수 있는 방법을 경험하게 되며, 부품의 핸들링이 외부 에너지 공급 없이 어떻게 자원을 아끼면서 손쉽게 이루어질 수 있는지 직접 목격하게 될 것입니다. ADHESO는 배터리 및 연료전지 제조 시, 민감한 부품의 핸들링에 자연적인 접착력을 이용하며, 이는 의료, 의약품 및 전기 산업 분야 등에서도 사용됩니다.
퀵 죠 체인지 척 ROTA THW3 등 더욱 진보한 세대의 최신 선반 척도 지속 가능성 원칙을 따릅니다. 뛰어난 유연성과 기능성에 더해, 해당 선반 척은 특허를 받은 씰링 기술 덕분에 유사 제품과 비교하여 최대 20배나 긴 유지 보수 간격을 제공하여 큰 인상을 줍니다. 또한, 이로 인해 윤활유 소비량이 최대 20배나 줄어듭니다. 게다가 냉각수 교환 빈도가 적어집니다. 환경 친화적인 측면 외에도, 이는 새로운 응용 분야를 개척합니다. 퀵 죠 체인지 시스템 덕분에 해당 척은 단 몇 초 만에 클램핑 작업 변경에 적용이 가능합니다.
네트워크화된 생산은 이미 부품에서 소규모로 시작됩니다. 스마트 제조 부품은 효율적이고 더 지속 가능하며 공정 투명성에 상당한 역할을 합니다. Hanover에서 SCHUNK는 다양한 엑추에이터 및 센서 클램핑 시스템을 전시할 계획입니다. 혁신적인 압전 유압식 드라이브와 완전히 통합된 센서 기술을 갖춘 전기 기계식 신속 교환 팔레트 모듈 NSE3-PH 138 IOL은 가장 우수한 제품 중 하나입니다. 이 클램핑 모듈은 IO-Link를 통해 제어되며, 비슷한 크기의 공압 클램핑 모듈과 동일한 치수로 높은 풀다운 포스를 생성합니다. 통합된 전자 기기는 추가적인 간섭 윤곽 없이 클램핑 슬라이드 위치나 팔레트 존재와 같은 다양한 클램핑 상태를 감지합니다.
iTENDO² 스마트 유압 확장 툴 홀더는 전시회에서 주목받는 또 다른 제품입니다. 해당 제품은 공구로부터 실시간 데이터를 제공하며 조기에 마모를 감지합니다. 가공에 대한 신뢰성 뿐만 아니라 지능형 툴홀더는 제품 수명도 길어지고, 폐기율 또한 현저히 감소되었음을 보장합니다. SCHUNK는 이제 "이지 커넥트"와 "이지 모니터"를 통해 새롭게 향상된 두 가지 디지털화 단계를 제공합니다. 확장 패키지 iTENDO² 이지 커넥트는 기계 및 기존 공정 모니터링 시스템에 간단하게 연결할 수 있도록 지원합니다. 다른 한편으로, iTENDO² 이지 모니터는 기계 작업자들에게 간단한 공정 모니터링의 직관적인 소개를 제공합니다.
SCHUNK는 이미 작년에 새로운 구성 가능한 제품 시리즈를 통해 어떻게 응용 분야별 솔루션을 신속하게 제공할 수 있는지 선보였습니다. 무료로 제공되는 브라우저 기반 SCHUNK 웹 도구를 이용하여, 전기 및 공압 SCHUNK 그리퍼, 그리퍼 핑거, 클램핑 죠를 특정 응용 분야에 맞게 조정할 수 있습니다. EMO에서 SCHUNK는 툴홀더의 개별 설계를 위한 또 다른 제품 구성기인 easyToolholder를 선보입니다. 이 새로운 디지털 도구를 사용하면 표준 툴홀더를 치수, 클램핑 직경, 인터페이스 또는 칩 보어와 같은 요구에 맞게 수정하고 몇 번의 클릭으로 응용 분야에 맞게 최적화시킬 수 있습니다. 각각의 3D 데이터는 넓은 범위의 형식으로 실시간 다운로드할 수 있으며, 그 후 기계 시뮬레이션을 통해 가상으로 테스트할 수 있습니다. SCHUNK는 이를 사용하여 시스템 계획의 복잡성을 줄이고 다양한 응용 분야에 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
자동화 공정이 더 중요해지고 있습니다. 여기에는 다양한 이유가 있으며, 기업들은 머지않아 이 추세를 받아들이게 될 것입니다. SCHUNK는 새로운 TANDEM3- 클램핑 포스 블록용 퀵 죠 체인지 시스템 BWA를 통해 이 문제에 대응하고 있습니다. 이를 통해 2- 또는 3-죠 클램핑 포스 블록용 클램핑 죠를 아주 짧은 시간 내에 수동 또는 로봇을 통해 자동으로 교체할 수 있으며, 이를 통해 새로운 클램핑 작업에 대해 전혀 도구를 사용하지 않고 조정할 수 있습니다.
새로운 SCHUNK 어댑터 죠로 인해 이제 타사 바이스용으로도 광범위한 SCHUNK 클램핑 죠 프로그램을 이용할 수 있습니다. 지금까지 사용할 수 있는 상부 죠의 포트폴리오는 각 바이스 제조업체에 한정되어 왔습니다. 인터페이스가 제조업체에 따라 다르기 때문입니다. 이제 SCHUNK의 어댑터 죠로 인해 타사 바이스와 SCHUNK/Gressel 제품군 상부 죠 간의 호환이 가능해졌습니다.
EMO 방문객들은 툴홀더 기술의 신규 기능 추가나 자동화된 팔레트 로딩과 같은 더 많은 혁신을 기대할 수 있습니다.
SCHUNK는 EMO 전시회에서 3 홀 I 부스 I20에 위치합니다